This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:比较ADC ENOB F2809与F2.8377万D

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580355/tms320f28377d-compare-adc-enob-f2809-vs-f28377d

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

我想比较两个MCU的ADC分辨率。

F2809 12位ADC ist的ENOB给定FIN = 100kHz。

给定F2.8377万D 16位ADC的ENOB,其FIN = 10kHz。

有人能为 16位ADC提供100kHz输入信号的ENOB吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    F2.8377万D的16位模式ADC的ENOB是具有10kHz散热片的14.1 位。

    此致,

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢您的回复。

    是否可以为F2.8377万D提供"ENOB for 16位模式ADC,FIN =  100kHz?


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasterix,

    很抱歉,我没有太关注你关于16位模式ENOB和FIN = 100kHz的问题。  我们唯一可用的数据是Fin = 10kHz。  我们目前没有16位模式100kHz FIN的ENOB数据。  可以获取此数据,但需要一些时间和精力,但如果您了解时钟抖动,您可能会估计它是什么。  SNR受系统抖动的限制,最大理论限制为:

                      SNR =-20日志(2*PI*FAN*RMSjitter)

    ENOB是SINAD (ENOB = 1.78)的函数6.02 ,SINAD是具有失真(THD)的。

    因此 ,100kHz翅片上的ENOB将非常接近10kHz ENOB,但我们必须在实验室中进行测量以确认。

    此致,

    约瑟夫