This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:封装图纸和放大器;封装数量

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581409/tms320f28374s-package-drawing-package-qty

部件号:TMS320F2.8374万S

您好,

我想仔细检查 一下TMS320F2.8374万SPTPS 是否随附了每卷40块的磁带,对吗?

此外,  可订购器件TMS320F2.8374万SPTPS未以卷提供,对吗?

感谢您的支持。

此致,

Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ali,

    TMS320F2.8374万SPTPS装在一个托盘(不是磁带)中,每个托盘40个

     

    不幸的是,TMS320F2.8374万SPTPS不提供磁带和卷装。


    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,
    谢谢!