请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万S 工具/软件:Code Composer Studio
也许我漏掉了一些东西,但是当我通过“__attribute___((ramfunc))"指定要在RAM中运行的函数时,我仍然看到闪存中调试器的反汇编(0x8万及以上)。 我希望看到RAM地址,但我没有看到,这让我怀疑我没有正确设置要在RAM中运行的功能。
在映射文件中,我确实看到了在“TI.ramfunc”部分为应该具有“RAM函数”的源文件分配的空间。