This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:以下快速估算器参数的有限解释

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581417/tms320f28027-limited-explanation-about-below-fast-estimator-parameter

部件号:TMS320F2.8027万

你(们)好

您能否对以下快速估算参数提供更多解释?

我们的工作速度为9000RPM (7防波),10Hz, 最大相位电流为70A。 我们是否应该微调以下参数? 如何调整? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要更改这些参数,因为首先要更改参数注释,对于高速电机,您可以尝试将 user_speed_pole _rps 值增加到500.0。 如果您在电动机高速运转时遇到任何问题,请告知我们。 您的电机的最大电频和额定频率是多少?