This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4350:TMS320F2.8379万D VREF-HI

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4350, OPA625, OPA378, OPA320, OPA350, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580030/opa4350-tms320f28379d-vref-hi

部件号:OPA4350
线程中讨论的其他部件: OPA625TMS320F2.8379万DOPA378OPA320OPA350TINA-TI

在F2837x controlCARD开发板上,OPA4350用于驱动ADC VREFHI。 实际上,在我的主板上,我使用了OPA378和OPA625。 我是否可以使用OPA625驱动TMS320F2.8379万D的VREFHI,或者我必须使用OPA4350?  为该应用程序选择右运算放大器的关键特征是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dany,

    此处需要考虑的主要事项包括:

    • 运算放大器偏移误差将影响总增益误差规范(以及您选择提供参考电压的任何IC或其他源以及ADC本身)。

    OPA320 => 150uV = 0.2LSB (12位模式,3.0V参考电压)= 3.3LSB (16位模式,3.0V参考电压)

    OPA350 => 500uV = 0.7LSB (12位模式,3.0V参考电压)= 10.9 LSB (16位模式,3.0V参考电压)

    OPA378 => 50uV = 0.1LSB (12位模式,3.0V参考电压)= 1.1 LSB (16位模式,3.0V参考电压)

    OPA625 => 3mV = 4.1LSB (12位模式,3.0V参考电压)=65.5LSB (16位模式,3.0V参考电压)

    (我刚刚从数据表中提取了我看到的第一个最大Vos数,您还需要添加或确保这包含您应用的工作温度范围)

    注:斩波器校正运算放大器具有非常低的偏移误差,可能不是ADC参考驱动器的好选择,因为您可能会看到一些音调以切频为中心(通常是较低的BW)。   

    • 运算放大器带宽。  除了引脚上的大电容器外,您还需要高带宽运算放大器来帮助解决VREFHI引脚上的高电流瞬变。  在VREFHI电容器尺寸和运算放大器BW之间,您可以做出一些折让。  我们尚未对此进行全面评估,但我建议BW至少为10MHz。  

    OPA320 => 20MHz

    OPA350 => 38MHz

    OPA378 => 900kHz (注:可能不适合驱动ADC参考)

    OPA625 =>120MHz

    • 驱动大电容器时的运算放大器稳定性。  您可能已经注意到,在我们推荐的VREFHI驱动电路中,我们有OPA350 + 22uF电容器+ 100mOhm电阻器和OPA320 + 2.2uF电容器+ 560mOhm电阻器。  电阻器用于确保运算放大器在驱动电容负载时保持稳定。  用于ADC参考驱动的更好的运算放大器将能够处理更大的电容器,同时仍使用小阻尼电阻器。  我知道如何检查这一点的唯一方法是使用TINA-TI模拟相位裕度(如果需要,我可以更详细地解释如何执行此操作)。
    • 运算放大器输出噪声。  注:VREFHI引脚上的电容器也有助于稍微降低此噪音。   

    OPA320 => 7nV / sqrt(Hz)=峰间噪声的大致0.1 LSB (12位,3.0V范围,1MHz BW)或峰间噪声的1.2 LSB (16位,3.0V范围,1MHz BW)

    OPA350 => 7nv / sqrt (Hz)  

    OPA378 => 20nv / sqrt(Hz) =峰到峰噪声的大致0.2 LSB (12位,3.0V范围,1MHz BW)或峰到峰噪声的3.5 LSB (16位,3.0V范围,1MHz BW)

    OPA625 => 2.5nV / sqrt(Hz) =峰到峰噪声的大致0.0 LSB (12位,3.0V范围,1MHz BW)或峰到峰噪声的0.4 LSB (16位,3.0V范围,1MHz BW)

    (这些都不仅仅支持12位操作,而OPA378可能是16位操作的边界,但可能没有问题)。  

    • 当然,您还需要考虑其他因素,如包装尺寸,成本,电流消耗,供应范围,温度额定值, 汽车认证等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,

    非常感谢您的详细解释。 我将使用OPA4350进行设计。

    如果您能解释如何使用Tina模拟相位裕度,那将是非常好的。

    此致