This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:F2.8069万 controlCARD的总电流消耗。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580521/tms320f28069-total-current-consumption-for-f28069-controlcard

部件号:TMS320F2.8069万

我正在寻找F2.8069万 controlCARD需要提供的最大电流。 我看了ssps698f,看了表5-1,我看到的最高电流是245 mA。 这是用于整个控制卡还是仅用于芯片?

如果我要连接多个GPIO引脚,则每个引脚应添加多少? 此外 ,控制卡还具有几个5V滑轨(针脚96,92,87,82,77)。 控制卡是否由5伏电源或3.3 供电?  


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是用于整个控制卡还是仅用于芯片? [/引述]

    只是为了芯片

    ry 说:
    如果要连接多个GPIO引脚,则每个引脚应添加多少个?[/QUOT]

    数量?

    [报价用户="ry"]此外, 控制卡还具有几个5V导轨(引脚96,92,87,82,77)。 控制卡是否由5伏电源或3.3 供电?  [/引述]

    它由5V和U4供电:TPS7.3533万部件将5V转换为3.3V

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    因此,整个controlCARD的电源轨是5V,微控制器卡是3.3 ?

    我需要为整个控制卡提供哪种电流以确保其正常工作?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于controlCARD,5V输入应足够。 3.3V和1.8V将由TPS部件产生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于controlCARD的5V电源,它应该能够提供多少电流?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ry 说:
    对于controlCARD的5V电源,它应该能够提供多少电流?

    1A电流限制应该足够!