This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8377万S:升

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580245/launchxl-f28377s-upp

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

符合Spruhx5d

但是没有CLKOUTP和CLKOUTM可与ADC通信,例如ADS5560,如何在uPP中实现DDR? 这两行都无法在Launchxl-F2.8377万S中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这些是来自此ADC设备的差分信号,需要连接到其它接口,而不是uPP, upp用于控制接口从外部ADC寄存器读/写控制信息,但在这种情况下,它看起来像通过串行接口(SCLK/SDATA/SEN/...)完成的,因此,uPP (并行接口)可能不是最佳选择。

    此致,
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。