This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:TMS320F2.8027万

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581197/tms320f28027-tms320f28027

部件号:TMS320F2.8027万

您好!

我尝试将4x4矩阵键盘与TMS320F2.8027万连接,并在16x2 LCD上显示识别的键。

基本接口在LCD上工作正常。

最多按一次键检测按预期工作。

在我的项目中,第二阶段是输入数字“12.34 ”。

有人能帮我写多个参数条目的代码吗?

提前感谢!

此致,

Richa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richa,

    "多个参数条目"的含义不是很清楚。 请解释。

    您还使用哪种协议来控制LCD (SPI,SCI,GPIO等)?

    由于我们没有真正的LCD模块,因此控制LCD的示例代码不是我们通常生成的代码。 我们可能会帮助您了解如何实现解决方案,但我们无法为您编写所有代码。

    此致,
    Adam Dunhoft