This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:感谢您提供全新的高级低成本器件

Guru**** 2332530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580680/tms320f280049m-thank-you-for-a-new-advanced-low-cost-device

部件号:TMS320F28.0049万M

您好,TI:

只想对开发 新型高级低成本C2000器件(如TMS320F28.0049万M)表示感谢。

我只有一个建议——用FRAM非易失性模块代替闪存开发一个衍生产品,即使它有12种等待状态。 如果需要,只需添加稍多一点的SRAM即可补偿慢速FRAM模块。

此致,

Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey,

    感谢您的意见。 为什么需要FRAM与闪存? 这对您有什么好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您在TI度过Pi日快乐!

    Chris,对FRAM的要求已到位,因为它的 放射性(α/γ)/耐久性比闪光好得多。 在某些情况下 ,这是一个关键因素,但当然不适用于普通用途。 也许它不应该在公开市场上提供,而是在严格的目的许可下提供。

    此致,

    Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alexey,
    感谢您的回复。 仅需告诉您,我们没有计划使用基于FRAM的C2000 MCU。 它不适合我们绝大多数应用程序的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,由于C2000闪存模块具有ECC和奇偶校验检查功能,因此可以在硬件中评估任何特定的损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey,

    仅需说明: TMS320F28.0049万M中的C2000闪存模块具有ECC功能,而不是奇偶校验功能。

    谢谢,此致,
    Vamsi