This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:C2000 Explorer套件中的DAC电压提升

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580506/tms320f28335-dac-voltage-boostup-in-c2000-explorer-kit

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

正在尝试通过改变C2000 Explorer套件中的电位计VR1来生成DAC信号。

但问题在于,在改变VR1时,电压范围为1mV至1.6V,仅限DAC针脚。

假设至少AM获得VR1中峰值增加的3.3V参考电压。

此外,我还想在DAC引脚处绘制0-5V电压。 请帮我解决这个问题。

感谢Anyhelp。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nethaji

    您可以使用运算放大器放大信号。  下面是一个类似问题的参考线程:  

    您是否看到VR1的全电压范围为0-3.3V?  您能否确认在U4-1和U4-6处看到了干净的3.3Vpk-pk方波?

    汤米