This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:由于Delay_US,Illegal _ISR

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580886/ccs-tms320f28377s-illegal_isr-due-to-delay_us

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

当使用ADC示例中的一些代码调试项目时,我在ConfigureADC()函数调用中的DELAY DELAY _US(1000)处跳闸了ilical_ISR中断。  我已经成功地将ADC示例作为导入的项目运行。

更多详细信息: 我正在启动一个新项目,其中大部分示例文件都已本地复制到项目中。  我可以在没有任何警告的情况下进行编译。  除了“F2837xS_Headers_nonBIOS.cmd”文件之外,我还在使用CCS中启动具有TMS320F2.8377万S部件的新项目时生成的链接器文件。

阅读另一个线程会使我认为需要更正项目设置或链接程序命令文件。

感谢您的提前帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图。 在发布后一分钟内,我就想到了这个想法。 在“F2837xS_sysctrl.c”文件中,有一个部分将所有ramfuncts从闪存复制到ram,该部分仅在定义了“_flash”时编译。

    通常,在哪里定义这个“_flash”宏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我猜在调用RAM之前,延迟函数(在ramfuncs中)没有被正确复制到RAM中。 如果预定义符号中有_FLASH,则InitSysCtrl()应该为您执行此操作。 您是否可以检查CCS项目设置以确保其存在?

    编辑:哎呀,你好像发现了它。 但正如我所说,预定义符号通常是最好的地方。


    谢谢!
    Whitney