This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8379万D:SDFM-AMC1304M25

Guru**** 2900560 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580335/tmdscncd28379d-sdfm-amc1304m25

部件号:TMDSCNCD2.8379万D
主题中讨论的其他部件:AMC1304M25

大家好,

我正在使用AMC1304M25 SDFM来感应设计中的电流和电压。 我有关于同步重置的问题。 使用SYNC RESET的原因是在SDFM解调器和PWM之间提供同步。 等待时间过后,寄存器上的数据已准备就绪,可以读取。 我是否可以进行预缩放以进行重置。 我不想在每个 PWM周期中进行同步重置。 因为我不需要在每个PWM周期从解调器读取数据。 我希望通过增加延迟时间来提高反馈的分辨率。 我没有找到在每两个PWM周期中重置SDFM的方法。  


此致
Alican

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alican,

    PWM.CMPC/CMPD信号有助于SDFM与PWM同步。 我们在PWM / SDFM中都没有硬件逻辑,无法每隔一个PWM周期发出一个同步事件。 如果您希望每隔一个PWM周期读取解调器,则可能必须使用计时器中断而不是SDFM中断来读取滤波器结果。

    此致,
    Manoj