This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:连接到我的C2000微控制器时出现问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580866/ccs-tms320f28335-problem-connecting-to-my-c2000-microcontroller

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好, 我在通过C2000外设浏览器板将Code Composer Studio项目连接到TMS320F2.8335万时遇到问题。  我安装了5.5。  当我将Explorer板连接到我的PC时,在设备管理器中,我看到两个新的COM端口和一个USB串行转换器A和B。 我没有看到任何TI设备。  如果我尝试调试我的CCS项目,我收到错误151,它表示它无法连接到目标。  我使用过xds100serial.exe实用程序,它说:

VID/PID       类型                        序列号                     说明

0403/6010  空白6010空白EEPROM    未知                   没有可用描述

这是开箱即用的。  对该怎么做有什么建议?

感谢您提供的任何帮助。