This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:Windows 10中的C2000 LaunchPadXL串行端口连接

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580571/tms320f28069m-c2000-launchpadxl-serial-port-connection-in-windows-10

部件号:TMS320F2.8069万M

发布PadXL TMS320F2.8069万M 开发套件用户指南第4.2 节之后

在Windows 10中,Launchpad未分配串行端口(COMX)

I loaded ccDS4100 6.2 and the XDS100 drivers my device manager如下所示:

是否正确安装了驱动程序?

德州仪器(TI) XDS100在调试探头下显示,但在USB设备下不显示。

此外,也无法找到驱动程序本身,它们不在“ti.com/xds100drivers"”中,如快速入门指南中所述。

如何让Windows 10识别设备并为其分配串行COM端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    John Tsinetakes 说:
    如何让Windows 10识别设备并为其分配串行COM端口?

    您是否查看过此帖子:

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我查看了下面提到的帖子。

    仅当驱动器显示为USB设备时,视频中需要选中VCP旁边的复选框的部分才会出现。

    Windows 10阻止安装驱动程序,因此我没有安装

    "TIXDS100通道A
    TIXDS100通道B

    显示在通用串行总线控制器下。

    我不得不进行搜索,发现如果德州仪器(TI)的XDS100驱动程序没有数字签名,那么Windows 10将阻止它们。

    在我禁用Windows 10保护以停止安装未签名的驱动程序之后。

    但是 ,我仍然无法找到根据快速入门指南重新加载它们的驱动程序。   ti.com/xds100drivers位置没有驱动程序。

    我完全卸载了CCSv6和控制套件,并且在重新安装整个CCS和控制套件时重新安装了驱动程序。

    只安装XDS100驱动程序是一项耗时的操作。


     
    由于Power Suite不再工作,我现在遇到了一个新问题。