This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:有关电机电流的一些问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580636/ccs-tmdshvmtrinspin-some-questions-about-motor-current

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他部件: MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

现在我们知道 InstaSPIN-FOC中的一些当前值。

IQ、ID、is、USER_MOTOR_MAX_CURRENT 、DC BUS电流Ibus、和相峰值电流IPEAK

我知道IQ是轴Q的当前参考,ID 像往常一样为零。

且is = sqrt(Id2 + IQ2)。

USER_MOTOR_MAX_CURRENT 是速度控制器输出的最大值。它也是  Iqref的最大值。

Ibus是一 个平均电流值。

我想知道是和Ibus之间的数学关系,还有IPEAK。

如果他们没有数学 关系,无论他们在经验上有某种关系,,还是仅仅 依赖于汽车参数。

当我使用TMDSHVMTRINSPIN电机控制套件驱动PMSM电机时,我在汽车器具中使用lab05b。

我将USER_MOTOR_MAX_CURRENT设置 为8A,电动机工作正常,但由于电流限制。,电动机无法达到3000 rpm的目标速度

这次Iqref等于 user_motor_MAX_current。

为了使电动机达到目标速度,所以我设置 了MOTOR_MAX_CURRENT =9A,电动机可以运行一段时间,但之后它会由于过电流而保护。

我们知道套件过电流 保护为10A。

所以我对IS/Ibus/IPEAK感到困惑。在数学中,这些变量与什么关系?

如果我想扩展电流,是否可以降低当前样本 电阻值。

我想用更高电流的IPM替换IPM。

请举手。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常,IDC_BUS的峰值等于相电流的峰值,在is和峰值Ibus/Iphase之间没有直接的等式。 为安全起见,应考虑IDC/Iphase峰值等于sqrt(2)*is。