This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InstaSPIN™︎-FOC支持C2000 Piccolo LaunchPad -采集到PC的最大ADC采样速率

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580548/instaspin--foc-enabled-c2000-piccolo-launchpad---max-adc-sampling-rate-acquire-to-pc

InstaSPINTm-FOC使C2000 Piccolo LaunchPad的ADC具有4.6MSPS的采样速率。 我想将所有样本采集到PC并进行处理。 如果 我使用UART (串行)将样本采集到PC,则最大值为115.2k。如何将所有4.6MSPS传输到PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是F2.8027万F启动板吗?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有UART,SPI或I2C等选项。 对于UART和I2C ...您将无法实现高速。 但是,有了SPI,您可以使用SPI加密狗,但您的PC需要SPI加密狗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以推荐SPI加密狗吗? 我是否可以将此SPI加密狗直接用于ADC输出,而不是使用微处理器。 我想将ADC样本流式传输到PC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    vijaykumar Parmar 说:
    您是否可以推荐SPI dongle?[/QUOT]

    这是我使用的一个:

    我是否可以将此SPI加密狗直接用于ADC输出,而不是使用微处理器? 我想将ADC样本流式传输到PC。[/QUOT]

    您直接指的是什么? 外部ADC?

    微控制器SPI线路将与上述加密狗连接。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是外部ADC