This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8069万M:使用Lauchxl-GPS 3800-2 BOOSTXL-DRV8301将2.8069万 m 模块添加到项目中。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580623/launchxl-f28069m-add-a-gps-module-to-a-project-with-lauchxl-f28069m-and-2-boostxl-drv8301

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWAREBOOSTXL-DRV8301LVSERVOMTR

大家好,

我正在Lauchxl 2.8069万 m 和2 BOOSTXL-DRV8301中使用摩托车来控制2个lvservomtr, 但是我需要在我的项目中添加一个GPS,您认为是否可以添加 此GPS模块,我认为由于dvr8301,可用的引脚数存在一些问题,我也在考虑此 RTC模块,请提供任何建议,我们将不胜感激。