This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:新型C2000器件上是否存在掉电复位(BOR)?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580152/tms320f280049m-are-there-brown-out-reset-bor-on-newer-c2000-devices

部件号:TMS320F28.0049万M

Champs,

F2802x/3x/5x/6x具有BOR。

但数据表中似乎没有关于F2837x/F2807x/F28004x的2807的BOR2.8004万BOR。

我的理解是否正确?

如果用户想要使用它,他们必须为此添加外部监控IC。

对吗?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    F2.8004万x当前不支持BOR功能。

    我们正在探讨今后能否增加这种能力,但在近期内,应该假定这种能力不存在。 请在一两个月后再次查看,我们可能会提供更多信息。

    此致,
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    好的,我明白了。

    感谢您提供信息。

    韦恩