This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:单触发事件有效的时间是多长?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580343/ccs-tms320f28035-how-long-is-a-one-shot-event-valid

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

我从用户指南中看到,必须手动清除单触事件。  

所以我的问题是,一触式活动有效的时间是多长? 它只有一次有效,或者在我清除其标志之前始终有效。

吴先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您能否说明此"一触式"事件的配置位置? 是CCS工具还是功能? 是否为特定模块的设置?

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy,

    "一次触发"是ePWM子模块"跳闸区域"中的事件。
    根据UserGuide,单触发事件可立即对ePWM执行操作并同时设置标志。 并且必须手动清除此标志。
    但我不能肯定,这一行动是否只发生一次。

    吴先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy,

    这是ePWM下的一个子模块"跳闸区域"。第64页和第65页显示了单触发事件。

    吴先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    对于ePWM单触发(OST)标记,它将保持设置(永久),直到通过软件清除。

    清除OST标记后,可在再次确认TZ触发条件时设置。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy,

    这就是UserGuide中所说的内容。
    操作是否会一次又一次地消失,直到清除OST-flag?

    吴先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    将已配置的ePWM操作视为仅在标志的上升边缘发生。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy,

    明白了。 谢谢!

    吴先生