This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8376万D:通过蓝牙和Android平板电脑对现场设备进行重新编程!

Guru**** 2922830 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580176/tms320f28376d-reprogram-the-device-in-the-field-through-bluetooth-and-an-android-tablet

部件号:TMS320F2.8376万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

你(们)好

我们收到客户的紧急请求,他们希望通过  SPI上的蓝牙对TI芯片进行远程编程。

他们希望能够下载十六进制文件并通过Android平板电脑进行编程。

这是可行的吗?

我们需要对硬件进行哪些更改?

要完成多少工作?

我打开了三个引脚,它现在就设置好了。

是否有资源可以帮助解决此问题。

提前感谢!

~ç ois Loai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Loai,

    遗憾的是,我们没有SPI和蓝牙示例。 更新设备的一般方法是使用片上SPI bootloader加载内核+闪存API。 然后,控制权将传输到内核,CPU将随后对传入的数据流进行编程。

    内核+ API方法在本应用手册 中描述http://www.ti.com/lit/sprabv4 使用SCI和USB描述此方法。 相应的项目及其源代码可在controlSUITE (www.ti.com/controlsuite)的DEVICE_SUPPORT\~Utilities\serial_flash_programmer文件夹中找到。

    此致
    Lori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Lori,

    非常感谢。  :-)
    ~ç ois Loai