This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8377万S:C2000 Delfino DAC问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580042/launchxl-f28377s-c2000-delfino-dac-problem

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

您好,

我正在使用Simulink Real Time对launchXL-F2.8377万S进行编码,除了DAC模块,一切都正常工作;第一个问题是DAC的数量,在软件中只有3个,它们被命名为:"DAC A/B/C",但在数据表中,我清楚地看到它们是DAC 1/2/3/4, 此外,当DAC引脚使用Simulink编程为具有常量值时,我无法读取任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Federico:

    您在哪里可以看到TMS320F2.8377万S数据表中有四个DAC? 在数据表的所有位置,我只看到三个缓冲DAC的参考。 如果您查看设备比较表3-1的底部,它仅显示三个。

    有关Matlab/Simulink支持,请参阅 www.mathworks.com/.../

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在launchXL的概览页面中,我有DAC1 J4引脚32,DAC 2 J4引脚31,DAC 3 J8引脚72,DAC 4 J8引脚71
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Federico,

    这些是"PWM DAC"信号,位于PWM输出的后RC滤波侧。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Federico,

    您可能需要注意Simunlink中DAC的输入值。

    例如,如果您希望DAC输出2 V电压,则需要将输入设置为(2/DAC)*4095至3.3 块。

    Javy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我需要将它们编码为PWM输出,我会尝试! 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,我会这样做,但它似乎不起作用,也许我需要将它们编码为PWM输出