This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:如何将TMDSHVMTRINSPIN和TMDSIDDK_v 1.0 的sch和PCB文件更改为Cadence或Altilum设计器

Guru**** 2547740 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579875/ccs-tmdshvmtrinspin-how-to-change-the-sch-and-pcb-file-of-tmdshvmtrinspin-and-tmdsiddk_v1-0-into-cadence-or-altilum-designer

部件号:TMDSHVMTRINSPIN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

我可以使用 ExpressPcb打开设计,但 Cadence/altium Designer /eagle/Pads无法打开sch。

我想 将TMDSHVMTRINSPIN和TMDSIDDK_v 1.0 的sch和PCB文件更改为 Cadence或Altilum Designer。

请举手。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果它是由ExpressPCB设计的,则必须参考参考原理图对其进行重新设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~