This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 工业驱动器开发套件- IDDK R 2.2 1 C2000

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579590/industrial-drice-dev-kit---iddk-r2-2-1-c2000

你好。 我 只是 学生。

但 我  不能用英语。  所以 我请 你  原谅我。  我需要你的帮助。  

在您提供的本套件示意图中,

1) 在宏M2 (Aux-400V至15V)中,有 一个直流输入。 我想知道M2可以正常工作的输入电压范围。

您致电PR902,

因此,请提及此直流输入范围是多少。

我 现在可以购买PR902吗?

如果我购买了该产品,如何购买?

希望能得到帮助。

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uun hyeong Ham,

    您可以在此页面上找到技术和订购信息: http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers_16-bit_32-bit/c2000_performance/real-time_control/f2833x_f2837x/tools_software.page#application</s>2833 2837

    用户指南中说明M2可以接受90V-400V电压。

    如有需要,您可以自由地使用您的母语发布内容。  在大多数情况下,互联网上的语言翻译工具都能很好地发挥作用。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    还有一点,我想更改PR902示意图中的直流电压输入,
    我们希望输入和输出电压。 例如直流输入24V,直流输出5V,3.3V,-15V。
    我会按现在的情况使用所有的零件。
    我使用所有零件,如PR902原理图。
    我认为我需要更换T1 (GA3544-BL),并增加初级电阻。 不是这样吗?
    或者我应该找到另一条电路吗?
    希望能得到帮助。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    还有一点,我想更改PR902示意图中的直流电压输入,
    我们希望输入和输出电压。 例如直流输入24V,直流输出5V,3.3V,-15V。
    我会按现在的情况使用所有的零件。
    我使用所有零件,如PR902原理图。
    我认为我需要更换T1 (GA3544-BL),并增加初级电阻。 不是这样吗?
    或者我应该找到另一条电路吗?
    希望能得到帮助。
    此致。