This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:ADC SPICE模型

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579421/tms320f28379d-adc-spice-model

部件号:TMS320F2.8379万D

我知道为F2.8379万D设置ADC SPICE模型的步骤已经在几个论坛帖子中讨论过。 我的问题是,我们是否已经设置了一个可以用作起点的模型。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lenio,

    我们可以提供TINA文件。 您需要12位单端模型,16位差动模型还是两者都需要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这是一项评估,我希望两者都有。 谢谢Devin!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lenio,

    随附的型号。  

    e2e.ti.com/.../SopranoADCInputModelsTINA.zip

    对于阻抗模型,您可以查看稳定误差,外部R+C和S+H持续时间之间的权衡。

    对于采样率模型,只要ADC输入上有一个非常大的电容器,就可以使用最小S+H。  在这里,权衡是采样率,稳态稳定误差和外部R  

    请注意,我已将16位模拟设置为等效的单端格式。  这一点更容易使用,因为您不必不断更改值对。  您可以使用此应用程序中的一些帮助在SE和DE表示之间转换。注:

    www.ti.com/.../slwa053b.pdf