This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D微型USB

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579473/tmdxiddk379d-micro-usb

主题中讨论的其他部件:TMDXIDDK379DcontrolSUITE

我订购的部件号是TMDXIDDK379D,但上面的包装盒不接受它或独立控制卡。  我 想将此控制卡上的Micro AB USB连接器用作单独的USB接口。  是否有软件示例可帮助我入门?  计算机的USB电源是否存在干扰主板电源的风险?

谢谢!

Waye Hunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    [报价用户="Wayne Hunter"]

    我订购的部件号是 TMDXIDDK379D ,但上面的包装盒不接受它或独立控制卡。

    [/引述]

    我不清楚你在这里要问什么。  也许您可以重述一下?


    [报价用户="Wayne Hunter"]

    我 想将此控制卡上的Micro AB USB连接器用作单独的USB接口。  是否有软件示例可帮助我入门?

    [/引述]

    controlSUITE中有许多很好的示例,可帮助您了解如何在C2000器件上使用USB外设:
    \controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xD\V200\F2837xD_Examples_CPU1\</s>2837


    [报价用户="Wayne Hunter"]

    计算机的USB电源是否存在干扰主板电源的风险?

    [/引述]

    USB-MICRO连接器(连接到C2000器件上的USB外设)与基板之间没有隔离。   这意味着,如果您要运行电机并使用USB外围设备,则可能需要采取一些步骤来降低对计算机的风险。  我可以想出两个选项:

    1. 使用USB隔离器模块连接计算机和controlCARD上的USB-MICRO连接器。
      和/或
    2. 评估并可能编辑IDDK套件上的隔离方案,使C2000芯片位于冷侧(使IDDK上的隔离边界位于逆变器和C2000 controlCARD之间。  如果您想这样做,请仔细阅读IDDK文档。

    如果您不想同时运行USB外设和电机,则应该只能从外部为IDDK的12V-15V总线供电,并利用controlSUITE中的USB外设示例。  IDDK文档应该是这方面的有用参考。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主板上有两个USB连接器。  一个是仿真器使用的迷你USB。  另一个是当前未使用的微型USB。  我想将它用于独立于仿真器的通信。  我不知道有什么其他的方式来说明这一点。

    Wayne Hunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    好的,明白了。  

    然后,我对您提出的其他问题的回答应该能够帮助您向前迈进。


    谢谢!
    Brett