This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:SCI引导加载器TMS320F2809

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579330/tms320f2809-sci-bootloader-tms320f2809

主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

您好,

我仍在 使用TMS320F2809

在另一个线程(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/433458 )43.3458万)中,我询问如何下载带有CAN总线的引导加载程序。 它似乎不起作用,我需要另一个解决方案。

在这篇主题中,我说我曾经使用SDFlash下载引导加载程序,但事实上,我不能在Windows 7计算机上运行SDFlash。

因此,我使用带有USB到串行适配器的Windows XP计算机(正确的下拉或上拉)。

就像我不能使用总线CAN,我想在windows 7机器上使用串行接口。  

我阅读了以下主题: http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Bootloader 它非常有趣,但我认为它并不完美。

事实上,我在电子板上有一个LED,如果程序正确下载到闪存,它应该闪烁。 LED不闪烁,但在RealTerm中,我可以看到DSP回答我发送的字符。

此外,我还可以删除我想要的所有闪光点或扇区。

我不确定串行接口如何工作。 我读取了SPRU722C,但CAN总线比串行接口更详细地说明了。

最后,我可以开发C#应用程序,通过串行接口对芯片进行编程或擦除。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参见controlSUITE或C2000Ware中的串行闪存编程器和sci闪存内核。 下面是一个应用手册,其中包含通过串行通信和Windows机器执行固件更新所需的所有信息。

    www.ti.com/lit/sprabv4

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我下载了C2000Ware并阅读了sprabv4。
    两者都没有F280x器件。
    您是否知道是否有像F280x系列一样工作的设备?

    Alex。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何适用于此设备的最新固件更新软件。

    但是,您可以将sci内核移植到f2809x。

    SAL