This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:[InstaSPIN-Motion with Rs Recalimalization]我们是否可以在MW lab10b上添加Rs重新校准?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579292/tms320f28069m-instaspin-motion-with-rs-recalibration-can-we-add-rs-recalibration-on-mw-lab10b

部件号:TMS320F2.8069万M

您好,

我们正在调试基于MW Lab10b的程序。

由于电动机发热,我们的电动机有时不稳定。

电机的温度始终由低变为高,由高变为低。  

因此,我们希望将Rs重新校准计划纳入工作10b。

但是,我们无法在lab10b上找到Rs重新校准代码。

能否告诉我如何将Rs重新校准代码包含到lab10b中?  

此致,

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果需要在线重新校准Rs,您可以参阅lab07在lab10a中添加一些代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming-san您好,

    感谢您的及时回复。
    lab07和lab10a都是InstaSPIN-FOC项目,而不是InstaSPIN-Motion项目。

    InstaSPIN-Motion实验室为什么不包括RS在线重新校准功能?

    此致,
    ay0689
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    函数调用FOC函数也将在运动项目中工作,因为运动是FOC的超集。 我相信Yanming的意思是,如果您想让lab10b具备该功能,您可以参考lab07,将Rs联机代码添加到lab10b中。

    Sean