This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:关于预分频器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579564/tms320f28035-regarding-prescaler

部件号:TMS320F2.8035万

如何在PWM下一代期间定义预分频器。我正在处理一个示例项目,但无法获得所需的频率。 Prescaler是固定的还是随时间基准的TBPRD而变化?据我所知,公式是: PWM period = 2×TBPRD×TTBCLK

其中TTBCLK=系统时钟的预校准版本(SYSCLKOUT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohit,

    请参阅此主题:

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何计算50Hz,这是大多数实验室仪器的标准。我们只需除以60 MHz/50Hz =120万。
    告诉我有关最大值的更多信息,即可以提供给TBPRD的最大值。