This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万硬件设计问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579568/tms320f28335-hardware-design-issue

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万,controlSUITE

您好,TI团队

祝你好

非常需要 您对TMS320F2.8335万 设计的支持

为了重新审查我们的设计,我们尝试查看有关设计指南的更多信息,顺便说一下,我们获得了“TMS320F28xx和TMS320F28xxx DSC的硬件设计指南”SPRAAS1C以及参考设计原理图(2015年8月的文档)

 在此过程中,我们发现,如果器件以150MHz工作,coreVdd应该为1.9V,而不是典型的1.8V,并且建议对内核和IO VDD进行电源排序

由于 这些信息都不是以前提供的,我们的ECU具有1.8V电压,它来自3.3V电源

此外,我们还看到,当系统输出控制线路驱动某些继电器时,设备会出现许多异常。 发现控制器位于串行ISR中,没有任何中断(实际上此端口已打开)

也是部件号为的电源设备 TPS767D301 用于输出3.3V,1.9V (可调)和重置输出

我们正在重新设计ECU,希望了解是否遵循任何特殊的保养/设计指南以及是否使用任何特定的电源电路。

 如果是,我们要求您给我们一封简短的邮件,讨论上述所有要点

谢谢,此致

Ratna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ratna,

    首先查看数据表中的信号描述和推荐的工作条件部分,然后是芯片勘误表。

    我还建议查看controlSUITE中的F2.8335万 controlCARD示意图:

    ...\controlSUITE\DEPEND_KITS\~controlCARDs\CC2833xHWdevPkg\F28335controlCARD HWDevPkg2.8335万 HWDevPkg ZJZ [RR 2.2 ]\F2.8335万 controlCARD ZJZ原理图[R 2.2 ].pdf

    我在controlCARD原理图中看到的唯一区别是它对VDD使用1.8V电压。 除了这种差异之外,您应该能够将原理图用作参考。

    此外,如果您希望我们在创建您的示意图后对其进行回顾,您可以在此处发布并请求。

    此致,
    Adam Dunhoft