This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:TMS320F2802x ADCIN和gt;ADC VREFHI

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579650/tms320f28027-tms320f2802x-adcin-adc-vrefhi

部件号:TMS320F2.8027万

您好,客户使用F2.8027万,VCC为VDD=3.3V,外部参考电压为3.0V。 如果ADCIN在3.0 到3.3V的范围内,会发生什么情况?
-这是允许的还是会损坏MCU?
-是否需要串扰?

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holger,

    HS WG-FAE 说:
    如果ADCIN在3.0 到3.3V的范围内会发生什么情况?[/QUOT]

    结果寄存器将会饱和至高于3V的4095。 ADC引脚在3.3V电压下是安全的,因此不会损坏引脚。

    此致,

    Gautam