This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:SPI的DMA突发大小

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578823/tms320f28377d-dma-burst-size-of-spi

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

SPI使用DMA时,为什么脉冲大小不能超过8?

当我使用脉冲大小不能超过8时,结果错误。

我发现 示例代码(example_2837xS_SPI_DMA.c)注释“burst size should be less than 8”

谢谢!

此致,

西门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siden:

    有关 SPI <-> DMA接口的详细信息,请参阅设备TRM的“18.3 Tm8 SPI DMA传输”一节。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek,

    感谢您的回答。

    此致,
    西门