This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BUCKCONV, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579215/boostxl-buckconv

线程中讨论的其他部件:BOOSTXL-BUCKCONV,LAUNCXL-F2.8069万M,controlSUITE

 我们正在使用"BOOSTXL-BUCKCONV"参考设计进行DC-DC电源设计,该设计有两个套件
1:LAUNCHXL-F2.8069万M (F2.8069万M LaunchPad)
2:BOOSTXL-BUCKCONV-(数字降压转换器BoosterPack)

LAUNCHTXL-F2.8069万M的详细信息可在网站@ http://www.ti.com/tool/boostxl-buckconv上找到 ,但BOOSTXL-BUCKCONV-数据库不能用于详细工作。 我们为测试设置购买了两个开发套件。

我们正在寻找

1:BOOSTXL-BUCKCONV-与实际电路板匹配的电路图。 (应用程序的详细信息不足。 包含电路图的网站说明与实际电路板不匹配。 该图表仅供我们参考。 我们不能用它来制作自己的主板)。
2:BOOSTXL-BUCKCONVgerber文件
3:BOOSTXL-BUCKCONV.物料清单

请支持我们提供上述文档。

Ashwin V. Kaklotar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashwin:

    所有这些信息都包含在C2000 controlSUITE中。 您可以使用以下链接

      

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在controlSUITE中查找此目录: \controlSUITE\development _kits\BOOSTXL_BUCKCONV\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Hrishi。 给定路径上可用的必需信息。