This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:启动xl f2.8379万d时SD卡接口问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578195/launchxl-f28379d-sd-card-interfacing-problem-with-launchxl-f28379d

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我有带有f2.8379万d launchpad的接口SD卡,使用***并具有以下连接。  

根据数据表和F2.8379万d用户指南,Simo->GPIO 122 (针17),SOMI->GPIO 123 (针18),CLK->GPIO124 (针13),CS->GPIO 125 (针12)。  

然后,我从 f2837xD的controlSUITE V200文件夹中加载了SD卡程序。 结果为FR_OK,最初表示SD卡工作正常。 但在超级终端窗口中,SD卡上的Uartfprint未执行。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shendge,

    当您说“使用***”时,什么是'***'?

    我的理解是否正确:

    1.您可以正确使用SD卡。

    2. UART写入和读取无法通过超级终端工作。

    您是如何配置超级终端的?

    您是否已验证您正在使用的振荡器的时钟配置是否正确?

    您是否验证了正确的波特率设置?

    Hyper Terminal中是否显示任何内容,还是它只是空白?

    此致,

    科迪