This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:创建带有controlCARD插槽的自定义板

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579404/tms320f28379d-creating-a-custom-board-with-slot-for-the-controlcard

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

我正在订购F2.8379万D controlCARD实验板套件,并且希望能够创建自定义板,以便以后可以将controlCARD直接插入其中。 我在Mouser上搜索了HSEC180插槽或适配器,但找不到任何匹配项。 是否有一组插槽可以安装在装配板上以实现此功能?或者我是否必须使用180到DIMM100适配器并使用夹子来实现此功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    我刚刚查看了坞站示意图和BOM,并为您提取了部件号。 它们是Samtec连接器。

    HSEC8180针(120 + 60) HSEC8插座,Samtec:
    HSEC8-130-01-L-DV-A
    HSEC8-160-01-L-DV-A-BL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考。controlSUITTE/C2000Ware中的原理图供您参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 感谢您花时间回答问题,并告诉我下次在哪里可以找到答案。 我是一名最近毕业的学生,作为我实验室里唯一的计算机工程师,我想学习这些绳索,这个论坛非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您觉得论坛很有用。 许多特定于主板的文档是controlSUITE,在产品页面上可以找到器件级别的文档。 祝您的设计好运。 如果您还有任何疑问,请立即创建新帖子!