This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F2.8069万M:我的电流传感器为200A

Guru**** 2593140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579353/starterware-tms320f28069m-my-current-sensor-was-200a

部件号:TMS320F2.8069万M

工具/软件:Starterware

您好,

我 的USER_IQ_FULL比例当前A应为200A,但我拥有的iQ24最大值为128A。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USER_IQ_FULL比例当前A是控制的比例值,可根据项目中的硬件将其设置为任意值,甚至超过128个,而不限于iQ24。