This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:从XDS100v2编程的TMS320F2.8377万S问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579027/tms320f28377s-tms320f28377s-programming-from-xds100v2-issue

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,  

我正在使用TMS320F2.8377万S DSP,我已经在Launchpad F2.8377万S上测试了我的代码及其工作是否正常,但现在我正在尝试用相同的代码对新的TMS320F2.8377万S PCB卡进行编程,但 我在CCS上始终看到相同的错误,例如:

----------------------------------
C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。 (仿真软件包6.0 .579.0)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:断开连接前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入断点操作代码。 建议在连接之前重置仿真器,并在继续调试之前重新加载程序
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0.013万@程序:未连接目标
C28xx_CPU1:写入PLL值时出错。 (FLASH algoirthm返回错误代码)。 操作已取消。
C28xx_CPU1:文件加载器:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:E:\CCS\sci_echoback_cpu01\CPU1 _flash\sci_echoback_cpu01.out:加载失败。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取寄存器PC:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F800@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005FC00@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0万@程序:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在目标断开连接时无法启用
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:尝试执行pwrite_en.alg时运行目标失败
C28xx_CPU1:等待算法完成时闪存操作超时。 操作已取消。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D22E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D222@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D214@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0万@程序:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在目标断开连接时无法启用
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:尝试执行pwrite_dis.alg时运行目标失败
C28xx_CPU1:等待算法完成时闪存操作超时。 操作已取消。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入寄存器PC:未连接目标
----------------------------------

这是我的新DSP卡原理图;  

我在查看F2.8377万S Launchpad时看到使用了更大的滤波器,我是否必须在新DSP卡上使用更多滤波器?

非常感谢。