This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:使用CLA示例项目

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579107/ccs-tms320f28377s-working-with-cla-example-projects

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试了几个CLA示例项目,但没有取得多少成功。  目前,我一直在尝试从6.2 版本的控制套件运行V210“CLA_FIR32”示例项目。

在调试过程中,我能够连接到CLA,加载.CLA文件符号,并运行程序,直到我点击第一行“_mdebugstop()”并逐步完成第一项任务。  之后,我无法让任务再次运行。

此外,当我从CLA断开连接时,我希望主CPU程序正常运行并报告通过/失败的情况;但是,主例程只是位于“ Cla1ForceTask1andWait();”

是否有人参与过这些新示例项目?  有什么建议?

谢谢!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题可能与以下内容有关:  

    Eric *** 说:
    此外,当我从CLA断开连接时,我希望主CPU程序正常运行并报告通过/失败的情况;但是,主例程只是位于“ Cla1ForceTask1andWait();"

    CLA调试时设备TRM中有一个部分。 我从那里取出了这个片段  

    5.如果需要,在
    Code Composer Studio中禁用CLA断点您可以通过在
    调试角度断开CLA核心来禁用CLA断点。 确保首先执行运行或重置;否则,CLA将停止,并且不
    会启动任何其他任务。 

    最好是执行重置,因为跑步可能会滞留在MSTOP以执行任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个线程的答案解决了该问题。 它现在的行为如预期的那样。 谢谢!