This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578724/ccs-tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我是一名现任学生,需要一些帮助才能开始我的项目。 我需要刷新F2.8335万 controlCARD 2.2 才能生成代码并将其用于嵌入式软件(PLECS中的PIL)。 请帮帮我。 提前感谢。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maria:

    您是否检查过Mathworks Simulink?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向PLEXIM发送了一封电子邮件,以查看他们是否会在此处回复,但您真的应该在PLEXIM的网站上请求对其产品的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maria:

    我们提供的PIL演示项目带有预编译的“扩展十六进制”(extended hex)文件,这些文件可以使用C2Prog编程到TI MCU中:

    www.codeskin.com/c2prog-download

    如果您想自己编译演示和/或从CCS编译程序,则必须记住在PLECS中安装“工具”PIL扩展(以便生成“pil_symbols_c.inc"”和“pil_symbols_p.inc””文件)。 此外,我们的演示项目仍配置为CCS 5.5。 这将随我们的下一个主要版本而变化。 但现在,我将通过电子邮件向您发送一个演示链接,该演示可导入到CCS 6.2 中。

    如果您有更多疑问,请随时通过support@plexim.com联系我们。

    此致,
    心跳