This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F2.8335万 FFT

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578787/f28335-fft

您好,

定点FFT和浮点FFT之间有什么区别(两者都在控制套件示例中找到)?

我之所以问这个问题,是因为看到我的设备后,F2.8335万可以与浮点和定点同时工作,所以我不知道应该选择哪个示例?

您会给我什么建议? 哪一个更精确?  

提前感谢!

伊凡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    对于您来说,浮点FFT与F2.8335万一样更有优势,因为您可能已经知道它有FPU。


    此致,
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答!
    虽然如此,但我想退房。

    您能帮我做一件事吗:

    我找不到FFT库的功能说明,因此我看不出是否可以根据需要更改输出缓冲区大小?
    因为在MATLAB中,输出缓冲区在fn/2 (nicquist frequence/2)时提供最高频率。 我有512个点的输入缓冲区,我想要更精确的FFT,这就是我想要更改输出大小的原因,以便FFT能够为我提供更窄的频率步进。

    您能解释一下它是如何工作的(我从FFT获得的输出缓冲区大小和频率的连接是什么)吗?

    谢谢!
    伊凡。