This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:如何在闪存基座上调整代码

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578467/tms320f28069-how-to-modfiy-code-on-flash-base

部件号:TMS320F2.8069万

你(们)好  

我尝试一个示例代码

并测试代码是否正常工作。

但是,如何在闪存库上修改项目形式的ram base?

如何设置或修改代码?

谢谢

Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ashley,

    您只需右键单击CCS中的项目并生成配置->设置活动->闪存

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Gautam:

    我没有Flash项目可供选择,请帮助。

    谢谢

    Ashley