This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320是否为DSP?

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578731/is-tms320-a-dsp

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8333万

TMS320F系列DSP微控制器是什么?  (即使它们不被称为"DSP。")

德州仪器(TI)曾将TMS320系列器件DSP称为DSP,但后来又将其称为微控制器? 为什么?

他们是DSP吗? 它们是否在总和产品表达式的单个操作中具有shift-add功能?

 Delfino是DSP吗?

(另外,是否可以有人修复帖子表单? 它说TMS320F2.8333万不是有效的部件号?)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将TMS320F2x系列视为具有高级微控制器功能的DSP,或者视为具有高级DSP功能的微控制器,这些功能针对特定的实时控制用途进行了优化,而C6000系列没有这些功能, 但可以相互结合以解决需要高达Terraflop的MAC计算能力的问题,甚至可以构建具有实时图像识别(TDA3x)的人工神经网络。
    每种设备都有自己的市场,专为特定使用区域而设计和优化。 TMS320F2x系列具有流水线式CPU架构,可以在每个周期执行高度复杂的操作。 TMS320F2837x甚至可以执行三角指令。 那么,您会将其称为"DSP "吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,78sys,

    Alexey的回答正确。  这样的辩论往往会导致术语的定义(有时还会涉及语义)。

    对我来说,DSP通常没有嵌入式非易失性存储器,它具有用于复杂数学运算的专门指令,并且在器件上运行的软件倾向于基于操作系统。  另一方面,MCU的方向会相反。  不过,这些线条很模糊,而且随着时间的推移,它们变得更加模糊。

    TMS320*28*系列C2000具有嵌入式非易失性存储器(CFlash)和专门的信号处理指令(以及经过修改的哈佛总线体系结构),属于DSP和MCU的定义范围。  在软件方面,我们的大多数客户不使用RTOS,但我们确实有一些使用RTOS的客户。

    因此,C2000系列的市场营销团队就像一个难题一样。  如果我们称自己为DSP,则寻找高端MCU的客户可能不会看我们。  同样,如果我们选择称自己为MCU,客户可能不会意识到我们有DSP类型的指令。  事实上,当我在2007年加入C2000时,我们称自己为DSC (数字信号控制器),一个混合术语。  这有自己的一套问题。

    2010年前后,我们选择将自己作为MCU进行营销。  这非常适合我们。   

    请注意,我们对C2000 DNA的DSP部分的营销可在以下位置找到:
    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/applications/sensing-signal-processing.html

    ===

    无论我们称之为自己,我们的核心市场都是电力电子控制领域的核心市场。  做好这件事(甚至更好)是C2000的重点。  这涉及到改进外围设备-特别是ADC的吞吐量和准确性,其模拟比较器的性能,以及实现高级PWM波形的生成。  同时,它还涉及提高处理能力。 其中一个示例是TMU加速器,我们最近的许多设备系列中都有该加速器。

    ===

    关于您的技术问题,是的,C28x内核具有信号处理指令(MAC等)。  请参阅以下内容:
    http://www.ti.com/lit/spru430

    希望这能有所帮助!


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我认为它是DSP。 我开始将TI与TMS320F240编程组件结合使用,当他们将其称为DSP时,因为它在产品总和实施的单个指令中实现了shift-add等。