This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8375万S:确认F2.8375万S是否限制了EMIF接口的限制条件。

Guru**** 2591380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578092/tms320f28375s-confirm-whether-f28375s-has-the-limitation-for-limitation-condition-for-emif-interface

部件号:TMS320F2.8375万S

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。

[问题]
在使用异步存储器的情况下,EMIF接口计时(SETUP,STROBE,HOLD)是否有任何限制?
C2.8346万具有与XTIMING寄存器配置类似的限制。

如果你有任何问题,请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    EMIF没有限制,但用户必须使用正确的设置(根据数据表中提供的数字)。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    感谢您的友好响应。
    我明白了。 如果我收到客户的更多问题,请让我确认。

    此致。
    Kaka