This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:DS2_LED_Control

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578269/tms320f2812-ds2_led_control

部件号:TMS320F2812

我需要一个代码来切换DS2 LED。 DS2 LED在默认情况下亮起。 我已阅读JP10控制LED行为,但在硬件中找不到JP10。

我正在学习使用此控制器。 所以我需要从LED切换开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pravinkumar,

    不清楚您使用的是什么硬件。  您是否正在使用某种开发套件?  如果是,是哪一个?

    请注意,如果您使用的是ezdspF2812,请参阅以下链接以了解有关此套件的详细信息:
    http://c2000.spectrumdigital.com/ezf2812/</s>2812

    您可以在以下链接中找到入门软件示例(请参阅zip):
    http://www.ti.com/tool/sprc097

    希望这能有所帮助!


    谢谢!
    Brett