This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万F:在BGA或QFN中安装Spin

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578588/ccs-tms320f28069f-instaspin-in-bga-or-qfn

部件号:TMS320F2.8069万F
线程中讨论的其他部件:DRV8305TMS320F28.0049万M

工具/软件:Code Composer Studio

您好,TI:

是否计划TI  以小型封装发布具有InstaSpin的C2000?
我计划为无人机开发小型电机控制器。 BGA或QFN中没有处理器。
真遗憾。

在QFN或BGA中为027F,在BGA中为069

QFN中的DRV8305。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,
    目前,InstaSPIN-FOC的最小封装是用于F2.8027万F的48引脚LQFP。
    我们计划为新的TMS320F28.0049万M系列发布InstaSPIN -并且将提供56引脚QFN -但在我们发布64和100引脚版本之后,56引脚计划的生产仍有相当长的路要走。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种QFN? www.ti.com/.../scea032.pdf
    我希望你们能在一年内做到这一点。 :)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中介绍了RSH封装(56-QFN)
    www.ti.com/.../tms320f28.0049万 m .pdf

    F2.8004万x 56-QFN在年内不会投入生产。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    :(