This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两个F2807x器件之间的SPI连接

Guru**** 2589860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578357/spi-connections-between-two-f2807x-devices

您好,

我有两个F2807x器件及其演示板。 我想测试这些设备之间的SPI_B连接。

I连接第一个F2807x的SIMO引脚与第二个F2807x的SIMO引脚,第一个器件的MOSI引脚与第二个器件的MOSI引脚,第一个时钟与第二个时钟,第一个STE引脚与第二个STE引脚。

我将第一个F2807x设备配置为主角色,将第二个F2807x设备配置为从属角色。

这种直接连接是否正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    MIK BRIGANTE 说:
    此直接连接是否正确?[/QUOT]

    看起来不错。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,请确保两个主板都有共同的接地。 你可能已经这样做了,但我想在这里提到,因为我看到一些人错过了这个。