This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:ADC校准

Guru**** 2545000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578646/tms320f28035-adc-calibration

部件号:TMS320F2.8035万

我与F2.8035万器件系列合作,有一些关于校准的问题。

  1. 应多久运行一次校准?  我认为只要观察到温度变化,就应该执行此操作,因为它在出厂时已在25C下校准。
  2. 算法说"在B5上执行多个转换..." ,但有多少是多个?
  3. 在执行自校准时,其他通道是否仍可正常使用?
    1. 我不知道ADCOFFTRIM是否会破坏其他渠道的结果。

谢谢!

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart,

    以下是关于定期校准的讨论,供参考: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/488749</s>48.8749万

    应该多久运行一次校准?  我认为,只要观察到温度变化,就应该执行此操作,因为它在出厂时已在25C下校准。[/QUOT]

    偏移量因设备而异, 但我认为一个很好的任意起点是假设每4度约有1 LSB偏移。 使用该锚点,校准频率取决于系统的误差容差和设备的预期温度变化。

    该算法说"在B5上执行多个转换..." ,但有多少是多个?

    转换的数量应足够大,以最大限度地减少来自系统中的量化和噪声等源的ADC错误。  这将需要一些试验和错误来确定----目标是取得可重复的结果。

    执行自校准时,其它通道是否仍可正常使用? 我不知道ADCOFFTRIM是否会破坏其他渠道的结果。[/QUOT]

    ADCOFFTRIM寄存器会影响所有ADC通道,因此在执行自校准过程时,会出现一些已知的限定偏移错误。  如果您遵循上述线程中的目标+1 LSB偏移的建议,则中断可以最小化。

    汤米