This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8033万:RD-195直流电弧检测评估板,3.3V问题

Guru**** 2582665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578198/tms320f28033-rd-195-dc-arc-detection-evaluation-board-3-3v-issue

部件号:TMS320F2.8033万
线程中讨论的其他部件:SM7.3201万SM7.224万TMS320F2.8335万

您好,
我正在使用TI RD-195 DC电弧检测评估板,并且能够使用该板检测电弧。

工作几天后,主板未能通电,显示6V电源中存在过电流。 调试电路板后,我发现过电流在3.3V导轨中。 (当我卸下3.3V LDO时,5V电压轨工作正常)

你们中是否有人遇到过类似的问题?

此致,

Devinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Devinda,

    这听起来像是LDO输出到GND的短路。 您是否测量了从LDO输出到主板上其它点的电阻? 您是否可以使用工作台电源为3.3V域供电并查看其是否工作?

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam:

    感谢您的回复。 我已提起3.3V LDO的输出引脚,将其从电路断开,并从工作台电源提供3.3V电压。 (我有两块板存在相同的问题,当我检查3.3V轨至GND的电阻时,它在两块板上的测量值为9欧姆和23.4欧姆。)

    我已从3.3V滑轨上断开以下连接。

    3.3V LDO

    外部ADC (SM7.3201万)

    MCU重置IC (SM7.224万)

    XRS上拉MCU  

    所以现在只有MCU相关的连接在3.3V导轨上。 这是否是MCU的问题。

    此致,

    Devinda

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Devinda,

    当您为3.3V导轨提供工作台电源时,该板是否工作?

    MCU可能受到过压和损坏。 您是否能够确定MCU的VDDIO,VDD和XRSn引脚范围?

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adam:
    我对为3.3V供电的工作台电源使用了200mA电流限制。 现在我已经删除了除VDDIO,3.3V导轨中的VDD之外的所有内容。 我仍然有3.3V和GND之间的低电阻。

    MCU消耗如此大的电流是否正常?
    另一个RD-195板中也存在相同问题。 如果MCU损坏,可能是什么原因造成的? 我没有做任何不同寻常的事。

    感谢您的帮助!

    此致,
    Devinda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Devinda,

    MCU在没有运行的情况下在RT下拉200mA电流是不正常的。 似乎MCU已损坏。

    损坏可能来自多种原因,例如将电源引脚短路到GND,向任何引脚提供的电压比设备处理的电压甚至ESD都要大。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adam:
    如果是ESD,是否有任何签名可供我查找?

    我没有任何ESD预防措施(如腕带),但是,我使用TMS320F2.8335万 DSP已经有很长一段时间了,没有出现此类问题。 F2.8033万对ESD的耐受性是否较低?

    谢谢!

    Devinda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Devinda,

    在您的情况下,这听起来像是电源问题,因为VDDIO引脚对GND短路(根据您的电阻测量值)。 很难确切说出是什么导致了这种情况,但您对引脚进行连续性测试的过程是最佳的途径。

    我不认为F2.8033万和F2.8335万在ESD耐受性方面会有所不同。

    要了解更多信息或查看其他人是否对此套件有相同的问题,您可能需要在Precision数据转换器论坛上发帖,因为我相信他们是设计此主板的团队。

    Precision数据转换器论坛: e2e.ti.com/.../73

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Adam!