This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:如何使用DRV8301-LS31-Kit创建扭矩配置文件

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578540/drv8301-how-to-create-torque-profile-with-drv8301-ls31-kit

部件号:DRV8301

尊敬的E2E-Comunity:

我有 DRV8301-LS31-Kit,想要实施扭矩配置文件。 到目前为止,我找到了CCS项目:tms570_instaspin_bLDC。 在这里,我可以实时设置不同的扭矩。 但 我想编程一个扭矩曲线,它会产生不同的扭矩。  是否有其他项目(支持TMS570控制卡)或程序可以实现这样的扭矩配置?

如果您能给我一些如何处理我的问题的建议,我将非常高兴。

此致,

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felix:

    您的帖子正被移至C2000论坛以获得更好的支持。 如果存在硬件问题,我们将继续监控开机自检。