This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:eZdsp和实验板套件的比较

Guru**** 2524720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578486/tms320f28335-comparison-of-ezdsp-and-experimenter-kit

部件号:TMS320F2.8335万

我能否对TMS320F2.8335万 eZdsp入门套件和TMS320F2.8335万实验板套件进行比较分析?
eZdsp入门套件中提供哪些TMS320F2.8335万实验板套件中没有的附加功能?
我的要求主要是同时使用8个PWM脉冲和3个ADC通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Sumon Dhara 说:
    eZdsp入门套件中提供哪些附加功能 TMS320F2.8335万 实验板套件中没有这些功能?

    您是否对这两个套件的原理图进行了比较? 请进行比较,并获取详细信息。

    Sumon Dhara 说:
    我的要求主要是同时使用8个PWM脉冲和3个ADC通道。[/QUOT]

    F2.8335万实验板套件非常适合上述实现。

    此致,

    Gautam