This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:TMS320F2.8069万

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578072/ccs-tms320f28069-tms320f28069

部件号:TMS320F2.8069万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

CNTL_2P2Z_CLA_C_H_

在使用 CNTL_2P2Z_CLA_C_H_宏的controlSUITE中是否有一个好的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    检查此项目:C:\ti\controlSUITE\development _kits\hv_solar_dc_v 1.1 \SolarHv_DCAC_PiccoloB_Rev_02

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    谢谢,但我想看看是否有使用C的示例,上面列出的项目中的示例是ASM版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在  C:\ti\controlSUITE\development _kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Buck_VMC_F2837xS中使用CNTL_2P2Z_F_C

    例如,它在C中,但不与CLA一起使用,尽管从代码角度看它是相同的。  

    -Manish